This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1C1106:CLK 分配芯片选择

Guru**** 2680595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1129533/lmk1c1106-clk-distribution-chip-selection

器件型号:LMK1C1106

我有一个2MHz LVCMOS 时钟信号、我想扇出、然后隔离以太网变压器上的一个信号。 我一直在尝试寻找 LVCMOS 单端到差动 LVCMOS 或 CMOS 1:4扇出时钟分配芯片、但一直无法在这条线路上找到任何东西。 理想情况下需要1:4扇出、但可以更多功能。 是否存在类似的内容?

如果 TI 没有类似的器件、您可以建议使用芯片或方法通过以太网变压器隔离 LVCMOS 或 LVPECL。 我已经通读了"差动 LVPECL、LVDS、HSTL 之间的交流耦合"、但未找到我想要的确切内容。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pete、

    LMK1C1104 是一款1:4 LVCMOS 缓冲器。 它可以接受2MHz 信号。

    此致、

    Jennifer