This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2581E:LMX2581与 LMX2581E 之间的差异

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1129311/lmx2581e-differences-lmx2581-vs-lmx2581e

器件型号:LMX2581E

你好,香槟!

客户询问两种产品之间的差异,以及从非 E 版本到 E 版本有哪些缺点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、DJ-NG、

    它们 的唯一区别是 输出频率: 3800MHz 或3760MHz 有关详细信息、请参阅此 e2e 文章。

    此致、

    Jennifer