你(们)好
我们在寄存器默认模式下使用 LMK03318的页选择引脚。

当 GPIO1=LO 时、我们无法与设置为0x50的从器件地址通信、但可以与设置为0x54的从器件地址通信。
同样、当 GPIO1 = MID 时、当从器件地址设置为0x51时、我们无法进行通信、但是当从器件地址设置为0x55时、我们可以进行通信。
由此、我们假设寄存器默认模式下的 I2C 从地址为101xx、这是正确的吗?
此致、
平桥
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我们在寄存器默认模式下使用 LMK03318的页选择引脚。

当 GPIO1=LO 时、我们无法与设置为0x50的从器件地址通信、但可以与设置为0x54的从器件地址通信。
同样、当 GPIO1 = MID 时、当从器件地址设置为0x51时、我们无法进行通信、但是当从器件地址设置为0x55时、我们可以进行通信。
由此、我们假设寄存器默认模式下的 I2C 从地址为101xx、这是正确的吗?
此致、
平桥
尊敬的 Vicente:
是的、HW_SW_CTRL=LO 和 GPIO[3:2]=MID。
我读取 GPIO[1]=LO 时器件的寄存器 R0至 R10。
用于通信的 I2C 从器件地址为0x54。
读取的值如下所示
R0=0x10
R1=0x0B
R2=0x33
R3=0x02
R4=0x00
R5=0x00
R6=0x00
R7 = 0x00
R8=0x6A
R9=0x00
R10=0x00
我希望 R10=0xA0、但 R10=0x00。
此致、
平桥