This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832-SP:CLKIN 输入应用

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04832-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1129564/lmk04832-sp-clkin-input-applicatoin

器件型号:LMK04832-SP

您好!

我的客户正在考虑将 LMK04832-SP 用于卫星项目。

这是数据表中的 CLKIN 规格。

是否可以将以下时钟源用作 LMK04832-SP 的 CLKIN 输入、而不使用上图卫星通信有效载荷中的时钟缓冲器?

   -单端正弦波10MHz (0dBm、633mVpp)

   -正弦波的压摆率规格=大约0.02V/ns

   - Sinewave 具有原子时钟精度、从外部传入

是否存在任何预期问题、例如相位噪声性能下降?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH、

    客户必须满足最低压摆率要求、 以确保锁定稳定。 我不建议将一个0.02V/ns 输入直接输入到 LMK04832-SP 中。

    如脚注所述、0.5V/ns 的压摆率可提供比0.15V/ns 或更低 的压摆率更好的相位噪声性能。

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jennifer、

    感谢你的答复。

    您能否为客户提供解决方案来解决单端正弦波输入问题?

    如果他们需要时钟缓冲器等其他器件来解决该问题、请将其作为航天级产品推荐。

    谢谢你。

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请发表评论吗?

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH、

    恐怕没有航天级单端到差分缓冲器可用。

    但 LMK04832-SP 接受削波正弦波输入、如果您可以增大10MHz 输入的振幅并对其进行削波、 则应 确保 满足输入压摆率和信号摆幅要求。

    谢谢!

    此致、

    Ajeet Pal