This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM61001:需要技术支持

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCM61001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1129401/cdcm61001-require-technical-support

器件型号:CDCM61001

尊敬的先生/女士:  

我们希望在 USB4 IP 内核开发板中使用时钟乘法器器件型号 CDCM61001。  

项目名称:USB4 IP 核心开发  
应用程序:高速数据传输

我们希望获得以下信息、以便进一步开展工作。  

-此部件采用 CMOS 输入,因此我们可以为其提供 LVCMOS 输入时钟吗? 我们计划将此 LCMOS 时钟输出 OCXO P/N# DOCAT020V-050.0M 用于 CDCM61001。  

-当我们使用100MHz 或125MHz LVDS 时钟输出时,在 pSec 方面,什么是相位抖动规格?

-零件是否正在生产或处于使用寿命结束阶段? 因为我们已经检查过它在全球的库存非常有限?

-什么是零件生命周期? 5年? 10年?

-如果我们在这种情况下订购100件,交货周期将是多少?

您最早的回答将对我们大有帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Himanshu、  
    是的、CDCM61001可以具有 LVCMOS 输入。  

    以下是抖动规格:  


    关于您的其余问题、请向我发送一封电子邮件、以离线讨论此问题。  

    此致、  

    维森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vicente Flores Prado:  

    非常感谢您的快速支持。  

    您能否向我提供您的电子邮件 ID,以便我通过电子邮件进行离线讨论?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Himanshu、  

    如果您单击我的个人资料并滚动至底部、您应该会找到"查看 Vicente 的信息"链接。

    此致、  

    维森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vicente Flores Prado:

    很抱歉、但我找不到。

    您可以在此处分享您的电子邮件 ID 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Himanshu、  
    这很奇怪、通常我的电子邮件应该在那里。 但是的、它是 v-floresprado@ti.com 

    此致、  

    维森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vicente:  

    我已将电子邮件脱机发送到您提供的电子邮件 ID。 请检查并返回。