This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC555:如何处理复位引脚

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LMC555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1125240/lmc555-how-to-handle-the-reset-pin

器件型号:LMC555

各位专家、您好!

我的客户将使用具有50%占空比振荡器 的 LMC555 (在9.6部分中)、而 LMC555将控制连接到 LMC555输出端子的 LED。 他们计划在 RESET 引脚为 L 时点亮 LED、并在 RESET 引脚为 H 时闪烁。在这种情况下、您能否回答以下有关如何处理 RESET 引脚的问题?

有关复位引脚的问题

(1)如果在电源打开后始终保持复位 L、则输出是否为 L?

(2) 或者是否需要在电源打开后将"Reset (重置)"设置为"H (H)"、然后将"Reset (重置)"更改为"L (L)"?

(3)如果将复位从 L 更改为 H、则输出是否会作为振荡器运行?

有关电流输出的问题

(4)"绝对最大额定值6.1 "中的最大电流输出100mA 是否也适用于灌电流?

感谢你的帮助。

此致、

太藤竹村

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此致、

    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    感谢您的回答。 让我检查我对(1)的理解。

    (1)如果在电源开启后一直保持 L、则输出为 L

    =>是正确的、但他们应该注意到输出是高阻态、直到 Vcc 达到1.5V。

    我的理解是否正确?

    此致、

    太藤竹村

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Taito,

    输出将保持高阻态、直到器件以最小电源完全偏置为导通状态。 任何低于最小电源电压的器件都不能保证输出保持在定义的状态。 在0V 和最小电源电压之间、由于复位电路上没有电源、因此在器件所处的任何配置中都可以在输出上看到脉冲。 唯一可能的解决方法如下所示:

    https://www.ti.com/lit/an/slaae33/slaae33.pdf?ts=1659045301743&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    此致、  

    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    感谢 你的答复。  

    请您进一步解释下面的答案吗?  我不太理解这个答案。  我认为"TRIGGER PIN"和"This PIN"代表复位引脚、这是正确的吗?

    •  如果复位从 L 更改为 H、输出是否会作为振荡器运行?
      • 如果触发引脚保持低电平、输出将保持低电平。 施加到该引脚的负脉冲将在计时器保持低电平时禁用计时器、并在该引脚恢复高电平时将计时器复位。 复位后、输出将根据应用中设计的 RC 值振荡。  

    此致、

    太藤竹村

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太都  

    我做了一个排印错误。 抱歉。 我打算键入 reset 而不是触发。 该引脚也是指您提到的复位。  

    此致、  

    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    感谢您的回答、我有一件事需要检查。

    正如您所说的、E2E "LMC555:意外输出脉冲"中存在"不幸的是、启动期间无法控制器件输出行为"的字样。

    这是否意味着在所有 LMC555之后、无论复位引脚的状态如何、都无法单独控制启动时的输出(因为可能会发生意外脉冲)? 唯一避免的方法是 https://www.ti.com/lit/an/slaae33/slaae33.pdf?ts=1659045301743&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F、对吧?

    此致、

    太藤竹村

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Taito,  

    "这是否意味着无论复位引脚的状态如何(因为可能会发生意外脉冲)、仅 LMC555在启动时就无法控制输出?"

    是的、没错。 555计时器的设计中没有 POR 电路可在器件完全通电时控制输出状态。 这与下面链接中显示的监控器芯片非常相似。 Michael 拥有一个外部解决方案来展示如何控制监控器件输出的状态、555计时器也可将其作为可能的解决方案加以考虑。  

    https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/posts/tips-and-tricks-for-optimizing-your-voltage-supervisor 

    此致、  

    Chris Featherstone