This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2491:时钟分配顺序

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, LMK04832, LMX1204, LMX2582, LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1129687/lmx2491-clock-distribution-order

器件型号:LMX2491
主题中讨论的其他器件:LMK04828LMK04832LMX1204LMX2582LMX2572

您好、论坛需要为 ADC 和 DAC 生成频率为4GHz 和500MHz 的非常安静的时钟、还需要为 FPGA 生成一些时钟。

我们计划将 LMK04828或 LMK04832用于 MHz 时钟和参考频率。

实现最低相位噪声的最佳选择是什么?:

1) LMK -> LMX

2) LMX -> LMK (分配)

方案2似乎会引入更多抖动、因为需要分频器和额外的分离器、对吗?

此致、

Erik Bjerkaker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erik、

    对于频率较低的时钟和 sysref 时钟、LMK04832或 LMK04828是不错的选择。

    对于4GHz 时钟、您需要多少输出? LMx 器件可支持两个差分输出。 如果您需要更多输出、则必须使用 LMX1204等射频缓冲器进行扇出。  

    您对4GHz 时钟的抖动/相位噪声要求是什么? 您可以使用PLL SIM 来估算哪款 LMX 器件可以满足您的要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我只需要一个用于 ADC 的4GHz 输出。 如果将 LMK 用作分配器、则还需要考虑可用 LMX 器件的分离器和分频器。 LMX1204不可用。 低于100fs 的抖动将是一个很好的目标图。

    BR、Erik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erik、

    LMX2572可同时支持4GHz 和500MHz。 如果您需要更好的相位噪声、请考虑 LMX2582。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Noel!