This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05028:输出不具有 REFx 的固定相位

Guru**** 2786735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1126461/lmk05028-outputs-do-not-have-fixed-phase-with-refx

器件型号:LMK05028

大家好、TI 团队。

我对锁相有几个问题。  DPLL2的4个输出具有带输入时钟(REF0)的固定相位、但来自 DPLL1的其他4个输出没有。 到目前为止、我们 已确认四个状态(检测到 PLL1锁定、 检测到 PLL2锁定、 DPLL1失锁和 DPLL2失锁)均正常。  

我尝试更改 DPLL 锁相 阈值(使用寄存器 R359和 R360)。 但它仍然无法解决问题。

问题是:

如何 锁定 DPLL1的相位?

2、为什么两个 DPLL 不同?

附件是我的 TICS Pro 配置文件。 谢谢、期待您的回复。

 e2e.ti.com/.../8863.lmk05028_5F00_config.tcs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maoyuan、

    [引用 userid="529501" URL"~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-time-forum/1126461/lmk05028-outputs-do-ote-heme-fixal-phy-refx"]直到现在、我们 声明了四个状态(检测到 PLL1、 检测到 PLL2锁定、检测  到 DPLL2锁定、所有 DPLL2丢失)。]

    我的理解是、"正常"意味着所有器件都已锁定。

    [引用 userid="529501" URL"~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1126461/lmk05028-outputs-do-no-heme-fixal-phy-refx"] DPLL2的4个输出具有固定相位和输入时钟(REF0)、但不引用 DPLL1的其他输出。]

    我的理解是、当您使用示波器和探头输入和输出时、相位会对齐、不会移位。

    [引用 userid="529501" URL"~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1126461/lmk05028-outputs-do-ine-fixal-phy-with -refx"]

    如何 锁定 DPLL1的相位?

    2、为什么两个 DPLL 不同?

    [/报价]

    请注意、您已为 DPLL1和 DPLL2启用了 ZDM。

    我想确保我了解、DPLL1输出时钟(120MHz)相对于10MHz 输入时钟具有持续转换的相位?  还是它们根本不像 DPLL2那样对齐(ZDM)?

    是否需要 ZDM?  我建议为 DPLL1禁用 ZDM 并重新计算

    --

    我只是加载您的.TCS 文件并重新计算频率计划。  我注意到、一些 PLL1 PLL R/N 已更改。  可能存在一些简单的错误配置?  我已附上我创建的文件、请查看这些文件是否解决了我们的问题。  我无法在实验中测试它们。


    e2e.ti.com/.../recalc-with-ZDM-on-for-DPLL1-and-DPLL2.tcse2e.ti.com/.../recalc-with-ZDM-off-for-DPLL1-and-on-for-DPLL2.tcs

    73、
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timothy!

    感谢您的回复!

    我尝试了您创建的.TCS 文件、但问题尚未解决。 DPLL1输出时钟(120MHz)仍具有 相对于10MHz 输入时钟的相移。

    我尝试读取 R14寄存器(地址= EH),它显示了有关 DPLL1的几个标志。 以下是 R14的值:

    位7:LOPL_DPLL1 = 1 <=表示锁相 DPLL1丢失

    位6:LOFL_DPLL1 = 0 <==表示 DPLL1的频率被锁定

    上面的结果显示  DPLL1的频率被锁定、但 DPLL1的相位未锁定。  

      即使 我设置了 DPLL1锁相检测器的锁定阈值上限(3Fh)(R359和 R360)、LOPL_DPLL1也始终为1。

     我还要读取 R15 寄存器(地址= Fh) ,它显示了有关 DPLL2的几个标志。 以下是 R15的值:

    位7:LOPL_DPLL1 = 0 <==表示锁相 DPLL2被锁定

    位6:LOFL_DPLL1 = 0 <==表示 DPLL2的频率被锁定

    上面的结果表明  DPLL2的频率和相位 都是锁定的。

    那么、我如何使 DPLL1锁相?

     

    我还有另外一个问题:  

     有两个状态信号叫做:

    DPLL1路径 A R 分频器、2分频(R46寄存器、地址= 2Eh、值= 40h)

    DPLL1 REF N 分频器、2分频 (值= 41h)  

    现在、当 我使用.TCS 文件时、两个信号的频率都为500kHz、并且 DPLL1路径 A R 分频器具有相对于 DPLL1 REF N 分频器的相移。  

    这两个信号是什么意思?

    谢谢、期待您的回复。

    您的、

    桃园

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maoyuan、

    我稍后会更仔细地查看您的回复、但我确实确认您的配置中的 DPLL1无法锁定在我的实验中。  我能够在实验中获取我共享的配置以锁定。  我的基准输入确实有问题、以至于我不得不禁用基准验证才能锁定 DPLL、我可能需要使用差分输入... 我将详细介绍这方面的内容。

    您能否在所有情况下确认您的 REF0已通过验证?

    73、
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Timothy!

    我已确认在禁用频率检测时、我的 REF0已生效。 如果我启用 频率检测、REF0无效、并且两个 DPLL 都已解锁。   如果我禁用 频率检测、DPLL1解锁、但 DPLL2锁定。

    我尝试配置昨天发送给我的.TCS 文件。 我注意 到、您将 DPLL1 R 分频器设置为26、并将 DPLL2 R 分频器设置为2。 在 I CONFIG 之后、我读取 R306和 R307寄存器以检查 DPLL1 R 分频器。 但它仍然是10 (之前.TCS 文件中的值)、而不是26。 我检查了其他寄存器、发现 有关 DPLL1的四个寄存器的值没有变化(如图所示)。

    图中的值来自.TCS 文件。 但我在 I CONFIG 之后通过 SPI 从寄存器读取的值不会更改。

    我尝试软复位芯片和软复位 PLL。 但它仍然没有改变。 请告诉我如何更改上述寄存器? 我可能使用了错误的序列。

    谢谢、期待您的回复。

    此致、

    桃园

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maoyuan、

    我对这种极端拖延表示歉意。  我希望您能够解决这个问题。

    [引用 userid="529501" URL"~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1126461/lmk05028-outputs-do-ote-reged-phy-with -refx/41577#415777"]我已确认在检测到频率时已验证 REF0。 如果我启用 频率检测、REF0无效、并且两个 DPLL 都已解锁。   如果我禁用 频率检测、DPLL1解锁、但 DPLL2锁定。

    如果禁用频率检测、REFx 将变为有效、因为没有任何东西会阻止其验证。  如果参考验证设置有问题、但输入正常。  那么这可能允许 DPLL 锁定。  在您的情况下、DPLL2似乎可以锁定、但 DPLL1不能锁定。

    请参阅下面有关使用 PLLx_NUM_STAT 进行调试的信息、了解 DPLL1与 DPLL2的行为方式会很有意思。

    [引用 userid="529501" URL"~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1126461/lmk05028-outputs-do-not-he-fixed-phy-with -refx/41577#415777"]图中的值来自.TCS 文件。 但我在配置后通过 SPI 从寄存器读取的值不会更改。

    因此、您建议在加载 TCS 后、您可以看到更新、但在编程后会看到更新。  当您进行回读时、它们会恢复为以前的值?  这是不寻常的。

    加载.TCS 后、您可以尝试按"Ctrl+L"加载所有寄存器。  这应强制这些值生效。  然后、您可以执行软芯片复位以使用这些新值重新启动 PLL。

    [引用 userid="529501" URL"~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1126461/lmk05028-outputs-do-not-he-fixed-phy-with -refx/41577#415777"]图中的值来自.TCS 文件。 但我在配置后通过 SPI 从寄存器读取的值不会更改。

    您可以使用 I2C 接口的测试吗?

    --

    使用 PLLx_NUM_STAT 进行调试

    我想提到另一种调试方法... 当 DPLL 未处于保持状态时、DPLL 应更新 APLLx 分子以保持锁定到输入基准。  可以从 PLLx_NUM_STAT 读回实际瞬时值。  它们位于 DPLL1调试和 DPLL2调试树荫下的用户控件页面上:

    要执行回读、请单击控件以提供焦点(PLL1_NUM_STAT 具有上面的焦点)、然后按 Ctrl+R  这将执行回读。  重复按此按钮可查看值的变化。  请注意、通过将此 PLLx_NUM_STAT 值用作 APLLx 分子并计算 XO ref / APLL R * APLL XO 倍频器* APLL 总计 N、可以计算出调整后的 DPLL 标称频率
     >APLL R = 1。  如果未启用倍频器、APLL XO 倍频器为1;如果启用、则为2。

    73、
    Timothy