This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM7005-SP:最大组件高度和容差

Guru**** 2962540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1128451/cdcm7005-sp-max-component-height-with-tolerance

器件型号:CDCM7005-SP

大家好、团队、

我的客户对器件型号 5962-0723001VXC 有3个问题、目的是确定最大组件高度并确保此器件型号可用于其模块设计。

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    我将向您回复此问题;我正在与我们的封装团队进行联系。

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    详细信息 B 显示了拉杆、该拉杆在装置连接到电路板之前被拆下。  客户将对导联进行修整并形成它们以连接到电路板。

     我相信在图片中以红色突出显示的盖子的最大厚度为0.287 mm。  我将对此进行仔细检查。

    我还需要对散热器伸出的低电平进行一些研究(标记为黄色)。  我希望明天能为您提供答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我确认 盖子的最大厚度为0.287 mm。

    如图所示、散热器与封装的距离为0.762mm。  差异为+/-0.13mm。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kirby、

    好的一天、只是一个跟进询问:

    由于突出显示的红色盖的最大厚度为0.287 mm [.011 in]、这是否意味着突出显示 的紫色 导线位置/厚度在最坏的情况下可以在.022处进一步延伸(即、.014 +.008 =.022)?

     

     

     根据最新信息、最坏情况下的最大组件高度将导致.022 in +.090 in +.030 in +.005 in = .147 in。

    另外、请确认我们同意 将中的.147作为最坏情况下的最大组件高度。

    您是否还想评论一下我们是否可以将引线与组件的主体展开、以将盖子的最大组件高度减小到0.287 mm [.011](即、由于平展引线最大值为008且小于.011)?

     

     我想知道,如果我们想使引线变平,上述情况是否会损坏组件的形状、安装、功能,以及是否不能保证任何保证/性能。

     如果我们能够使引线变平、然后形成如上所述、则最坏情况下的最大组件高度将导致.011 in +.090 in +.030 in +.005 in = .136 in。

    此致、

    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    正确的方法是、导联粘在高于盖子的位置。   

    我不确定我是否理解 您根据最大高度计算得出的值。   从细节3中、从陶瓷底部到引线顶部的最大距离为0.105。  您只需添加散热器从陶瓷输出的0.03 (加上容差)即可。

    引线采用这种设计方式、因此在进行修整和成形时、您可以得到一个漂亮的圆角折弯。  它还允许引线中的灵活性、以提高板级可靠性。  我不知道如果您在封装上焊好引线的位置平铺引线会产生什么后果。  我将在 TI 内部查看是否可以获得其他指导。  您可能希望与为您执行修整和窗体的人员进行核实、看看他们是否有这方面的经验。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的封装专家确认、使引线平坦可能会对引线造成应力或损坏、并可能影响引线的可靠性。