This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00804B:单端输入、输出?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK00804B, CDCUN1208LP, CDCE6214, CDCE18005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1129734/lmk00804b-single-ended-input-output

器件型号:LMK00804B
主题中讨论的其他器件: CDCUN1208LPCDCE6214CDCE18005

 LMK00804B 数据表显示它接受单端和差动输入。

1) 1)仅使用单端 LVCMOS 输入时、输出差分电压是否为?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pete、

     LMK00804B 是2:4 LVCMOS 缓冲器。 这意味着2个可能的输入(单端或差分)被缓冲至4个 LVCMOS 输出。

    1) 1)使用单端 或 差分输入将提供4 个 LVCMOS (单端)输出。

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jennifer、这澄清了这一点。 TI 是否有可将单端 LVCMOS 传输到差分 LVCMOS 或 CMOS 的芯片? 理想情况下为1:4、但可以是1:8、2:4等  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pete、

    您可以查看以下有关差分 CMOS 输出的信息。 它将需要编程。

    CDCE6214 (编程到缓冲模式/关闭 PLL)、CDCE18005、CDCUN1208LP

    此致、

    Julian