This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04906:故障器件

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04906

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1130497/lmk04906-failing-part

器件型号:LMK04906

大家好、

我正在使用 LMK04906、发现 VCC1、4、5、7和9未施加3.3V 电压、而其他 VVC 引脚施加了3.3V 电压。 这会导致器件发生故障吗? 即使在对所有 VCC 引脚施加3.3V 电压后、该器件仍然无法像评估板那样锁定相同的设置。 我想知道我需要更换部件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表中的建议是始终连接所有 VCC 引脚。

    否则、可能会发生损坏。 我建议在开始调试之前更换该器件、这样我们就可以排除器件损坏。

    此致、

    Julian