This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCDB800:我可以使用 LVDS 输入吗?

Guru**** 2874030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1130950/cdcdb800-can-i-use-lvds-inputs

器件型号:CDCDB800

您好、E2E、

我希望使用 CDCDB800RSLR LP-HCSL 1:8时钟缓冲器在系统中提供100MHz PCIe 参考时钟。  此组件的数据表提到它需要 LP-HCSL 输入时钟,但在我们的情况下,我们一直使用 LVDS 输入时钟。  

时钟输入特性似乎表明 LVDS 可以正常工作、但没有提到 LP-HCSL 之外的其他时钟标准/终端方案。  

 您能否确认 LVDS 输入时钟是否与此组件兼容?  如果是、您能告诉我们在整个输入范围内是否有任何超过85欧姆的额外端接建议吗?  (我们的布线为85欧姆差分)

谢谢!

Russell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Russell、

    只要 LVDS 输入满足数据表输入时钟要求、就可以使用。

    此致、

    Jennifer