This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594EVM:如何在10GHz 至15GHz 的频率范围内实现7dBm 的射频输出功率级别?

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1131389/lmx2594evm-how-to-achieve-the-rf-output-power-level-7dbm-for-the-frequency-range-from-10ghz-to-15ghz

器件型号:LMX2594EVM
主题中讨论的其他器件:LMX2594

您好!

  我 已将 LMX2594 IC 配置 为10GHz  、 PLL 锁定 为10GHz、但 OUTx_PWR = 50时的射频输出功率级别为-2dBm、但在数据表中提到了可编程的输出功率高达7dBm。

有人能告诉我如何在 10GHz 至15GHz 的频率范围内实现7dBm 的射频输出功率级别吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sabitha、  

    调整相应的输出

     。   

    此致、  

    维森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sabitha、

    为了获得更高的输出功率、我们需要针对输出缓冲器的电感器上拉、EVM 使用了电阻器上拉。

    请使用极短的电缆或 SMA 连接器将 EVM 的输出端连接到测试设备。 长电缆的信号反射将影响您的测量。