This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592:寄存器设置

Guru**** 2800955 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1131480/lmx2592-register-settings

器件型号:LMX2592

大家好、

我有两个问题。

Vtune_adj

客户正在使用6.5GHz 或更高版本、并将设置设置为"0"。

这是否会导致任何问题?

2.CP_ICOARSE

数据表建议将其设置为"0"或"2"、但它们设置为"1"。

具体而言、这会在多大程度上改变锁定检测电路的精度?

这是否是操作使用中的问题?

此致、

Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ohno-San、

    新增了 Vtune_adj、以提供将 LMX2592 VCO7的工作温度提高到稍低的选项。 保证下限仍为-40C、但您将看到、如果我们更改 VTUNE_ADJ = 1、实际工作温度可能比以前低一些。

    建议将 CP_ICOARSE 限制为 x1.5、因为我们看到 x2和 x2.5的问题百分比很小。 锁定检测器可能会报告解锁、但实际上已锁定。 为了减少混淆、我们建议尽可能保持 CP_ICOARSE = x1、 必要时保持= x1.5。