This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74SSQEC32882:我们是否可以将 SN74SSQEC32882用于 DDR3模块控制器应用?

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74SSQEC32882

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1131271/sn74ssqec32882-can-we-use-sn74ssqec32882-for-ddr3-module-controller-application

器件型号:SN74SSQEC32882
主题中讨论的其他器件: CAB4A

先生,您好:

我们在 TI 网站上找到了 SN74SSQEC32882。

您能告诉我哪一款产品是 DDR3 RCD 功能的主要产品?

如果它不是主要产品、您是否会为我们推荐新器件?

期待您的反馈。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Statham、

    SN74SSQEC32882是我们用于 DDR3应用的最新产品。

    此致、

    Julian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Julian:

    我们要使用它、直到2026。  

    您能告诉我 、您是否有 SN74SSQEC32882和 CAB4A 的 EOL 计划?

    请告诉我您的建议。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Statham、

    我们不打算在下一个将来将这些器件停产。 ESP 如果订单正在发货、我们将不会停产。

    此致、

    Julian