This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CAB4A:我们可以将 CAB4A 用于 DDR4模块控制器应用吗?

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74SSQEC32882

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1131270/cab4a-can-we-use-cab4a-for-ddr4-module-controller-application

器件型号:CAB4A
主题中讨论的其他器件: SN74SSQEC32882

先生,您好:

我们在 TI 网站上找到了 CAB4A。

但我们看到 、SN74SSQEC32882ZALR 取代了这一功能。

您能告诉我哪款产品是 DDR4 RCD 功能的主要产品?

如果它不是主要产品、您是否会为我们推荐新器件?

期待您的反馈。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Statham、

    CAB4A 是 DDR4 RCD。 此器件是我们针对 DDRx 应用推出的最新产品。

    SN74SSQEC32882是一款 DDR3器件。

    此致、

    Julian