This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04821EVM:无法锁定

Guru**** 2694625 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04821EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1131101/lmk04821evm-cannot-be-locked

器件型号:LMK04821EVM

大家好、

我们客户的问题之一、我在下面转发、 您能否提供一些故障排除建议

我们使用  LMK04821EVM 评估 我们的应用、该应用需要10MHz 时钟(使用 Rubidium 振荡器)作为输入参考时钟、而不使用默认的122.88MHz clcok。

当我们使用默认 的122.88MHz 时钟作为到 OSCIn 的输入时钟时、PLL2显示可能会被锁定。

但我们尝试切换到10MHz 时钟作为 OSCIN、单 PLL 的输入。 我们无法将 EVB 配置为锁定。
那么、我们的眼见是否有任何建议或指导?  非常感谢~

附加的配置:

输入时钟:10MHz,输出时钟:1000MHz,使用 VCO1=3000MHz。

配置可以参考以下内容。 现在 PLL2无法锁定、 是否有任何改进? 非常感谢

此致、

罗美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、  
    最可能的问题是 EVM 板载 XTAL 仍处于连接状态、因此 PLL 无法锁定。 必须对电路板进行返工才能将 OSCin /*与外部基准源一起使用。  

    请参阅用户指南末尾的器件原理图、了解如何返工电路板:  

    此致、  

    维森特