This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1D1208:1/f 噪声

Guru**** 2506355 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1131110/lmk1d1208-1-f-noise

器件型号:LMK1D1208

您好!

是否有关于低于1kHz 的相位噪声的任何其他信息? 是否可以假设相位噪声在1kHz 以下转换为1/f 噪声?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andre、  

    我已经向设计团队提出了您的问题、我会在收到回复后立即告知您。  

    此致、  

    Connor  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andre、  

    设计团队已确认假设正确、并提供了典型相位噪声图的仿真。 如果您有任何疑问、请告诉我。  

    此致、  

    Connor