Other Parts Discussed in Thread: LMX2592
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2592 大家好、团队、
我的客户看到初始通电后首次锁定与后续锁定之间的锁定时间差异。
初始上电、执行软复位、然后对其余寄存器进行编程。 设置 R0[3]=1后、MUXOUT 锁定检测大约需要2.4ms 才会显示为高电平。
在首次锁定之后、更改 N 值、然后设置 R0[3]=1。 在这种情况下、具有锁定检测功能的 MUXOUT 大约需要0.5ms 才会显示为高电平。
以上锁定时间差是否与 LMX2592行为正常?
此致、