This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03318:PLL 偶尔失锁

Guru**** 2988530 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03318, LMK03318EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1125570/lmk03318-pll-occasional-loss-of-lock

器件型号:LMK03318

您好!


我们在设计中使用 LMK03318、PLL 锁的长期可靠性开始出现问题。 我随附了我们的
设置、我们将在输入基准为10MHz 的 LMK03318EVM 评估板上对此进行测试。

OUT7配置为10MHz 时钟、我将与示波器上的输入基准和初始输出进行比较
输入似乎锁定良好。 当我启用寄存器 R17上的中断使能时、首先没有粘滞状态寄存器
已标记。 但是、在离开几个小时后、LOL_INTR 和 CAL_INTR 标志会被置位、并且似乎存在一些相移
在输入10MHz 和 OUT7之间、如下面的示波器迹线所示(Pink/Ch3是来自 LMK 的 OUT7、蓝色/Ch4是10MHz 输入基准)。

我们认为我们已经根据数据表和 EVM 软件要求配置了所有内容、但似乎有些内容没有得到充分优化。 感谢您的任何帮助。

谢谢、

约旦

 e2e.ti.com/.../LMK_5F00_config_5F00_0_5F00_prg.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约旦、您好!  
    我将在明天更详细地介绍这一点。 我注意到的一件事是 VCO 频率非常高? 12.5Ghz 是最大 VCO 频率的两倍。 输入是 secref 以进行确认?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    输入频率应为10MHz、VCO 频率应为5GHz。 我附加了我在 EVM 上运行的确切设置文件、以防我发送的原始寄存器加载错误。  

    谢谢

    约旦

    e2e.ti.com/.../pro_5F00_settings_5F00_defaults.tcs  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约旦、您好!  
    您的.TCS 文件看起来正常。  
    一旦 PLL 锁定、它将保持锁定状态、除非由于外部干扰或输入暂时丢失。  
    我建议监控输入和电源、看看导致 时钟暂时解锁的原因。  

    此致、  

    维森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们) Vicente

    感谢您的回复。 输入时钟稳定、电源由 LMK03318评估板本身提供(I 提供稳定的5V >1A 电源、然后 LMK03318EVM 根据需要降低电压)。 LMK 评估板设计是否存在导致电源稳定性问题的问题?

    谢谢

    约旦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约旦、您好!  
    没有问题。 输入、SigGen、XO 或板载 XTAL 是什么?  

    此致、  

    维森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vicente:

    到目前为止、测试是使用来自信号发生器的外部输入进行的。 我现在正在使用板载50MHz 晶体进行测试、但到目前为止尚未看到它被解锁。

    关于外部信号源、我有一个100MHz 信号发生器、生成10MHz 方波、该方波通过0-180度射频分离器转换为差分信号。 这通过交流耦合进入 LMK 评估板 PRIREF SMA 输入。 每个信号为800mVpp (因此差分1.6Vpp)。 使用此配置进行测试时、我具有如下设置、其中启用了差分端接和 AC_MODE。 在这些设置下、我仍然看到 PLL 变为解锁状态。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约旦、您好!  
    因此、器件仅会因 SigGen 而不是板载 XTAL 而失去锁定?  
    您可以做的一件事是输入灵敏度测试。 您通过 PLLR 分频器从 GPIO 引脚获取输入。 如果输入和输出之间存在不一致、请将 示波器置于持久性模式、 这样您就可以查看 输入端是否存在不好的情况。 您应该期望 GPIO 中的频率等于相位检测器频率的一半。  

    此致、  

    维森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们) Vicente

    在我们的配置中、R 分频器设置为1、因此似乎无法按照建议在 PLL RDIV/2上获得输出。 如果我打开 R 分频器并设置为2 (并相应地将输入频率加倍)、我可以在 STATUS 引脚上看到 RDIV/2信号。 我已将此跑步时间离开约36小时、完全看不到它失去锁定。 我的两个测试比较是:

    • 10MHz 输入、RDIV=1、PFD=10MHz ->几小时后 PLL 失锁
    • 20MHz 输入、RDIV=2、PFD=10MHz -> 36小时后无失锁

    RDIV=2与 RDIV=1 (已旁路)时、性能是否有任何原因? 我将再次运行的下一个测试是10MHz 输入、并在 RDIV=2的5MHz PFD 上运行。

    谢谢

    约旦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约旦、您好!  
    我计划运行之前发送的您的专业版文件、等待几个小时、看看我是否失锁。 您在下一次测试中获得了哪些结果?  
    我将需要一些时间来确定它们是否是设计说明、为什么 RDIV=2与 RDIV=1时性能会更好

    此致、  

    维森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vicente:

    非常感谢、在您复制之前、我们将对结果进行加倍的检查。 请注意、在某些情况下、可能需要几天的时间才能失去锁。

    在某些情况下、我们标记了 CAL_INTR、但不标记 LOL_INTR。 您能否提供有关 CAL_INTR 的含义以及标记原因的见解?

    谢谢

    约旦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好
    CAL_INTR 位在 CAL 中断源检测到边沿时被标记。 我没有失去锁。 如果有任何变化、我将在明天更新您。

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们) Vicente

    什么会导致 CAL 中断源检测到边沿? 我在数据表中找不到有关这方面的更多信息-您能否澄清会导致 CAL_INTR 的错误(或它可能指示发生了什么错误)?

    谢谢

    约旦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约旦、您好!  

    因此、我最近发现这些状态位在 LMK03318上无法正常工作。  
    如果您确实仍然失去锁定、PLL 可能不稳定。 您是否使用了适当的 C2值? 这是一个外部电容器。  

       

    此致、  

    维森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们) Vicente

    您能否澄清哪些状态位不能正常工作? 还是 LOL/LOS 状态位?

    我们使用 C2=3.3nF (3300pF)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约旦、您好!  
    所有状态位。  

    在这种情况下、您将使用正确的环路滤波器设置。 最后一个建议是、还有另一个位用于指示锁定状态。 检查 R151.5以确认 PLL 锁定正确。  

    此致、  

    维森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们) Vicente

    这很担心状态位不起作用-您能否提供有关它们为什么不起作用的更多信息? 我们目前依靠这些粘滞指示器来检测失锁。

    我无法在数据表或 GUI 中看到 R151 -这是一个特殊寄存器吗? 与寄存器 R13中的正常状态位相比、R151能提供什么信息?

    谢谢、

    约旦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约旦、您好!  
    我没有关于他们出现故障的原因的答案、但我可以通过设计进行确认、可能需要几天时间。  
    至于寄存器151.5正确、IS 是一 个特殊位、指示 PLL 在器件正确加电时的锁定状态。 状态13中的位只能告诉您丢失了锁还是参考信号。  

    此致、  

    维森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们) Vicente

    当我在我们的设计中从 R151读回时、我得到0x88、因此位5为0。 这告诉我们什么、是否需要任何特殊复位?

    我正在使用 LMK03318在我们的定制电路板设计中读出这一点-是否有方法也可以检查 EVM? R151在 TICS Pro 软件中似乎不存在回读选项。

    谢谢、

    约旦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约旦、您好!  
    是的、器件似乎未正确加电、因此 PLL 未正确锁定。  您是否按如下方式进行了 ABA 交换?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们) Vicente

    我们怀疑我们的所有电路板都存在这种情况、因此没有"好"的器件可供换用。  

    如何在 EVM 上测试此内容? 是否可以通过 TICS 软件读回自定义寄存器?

    谢谢、

    约旦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我需要澄清的一点是、您在自己的定制板上是否遇到了这种失锁问题? 到目前为止、我还没有失去 EVM 的锁。  
    Ticspro 不会显示特殊寄存器值。

    此致、  

    维森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们) Vicente

    是的、我们在定制板上看到了这个问题、它运行的设置和配置与我们在评估板上测试的设置和配置相同。

    我们正在尝试使用不同的基准源在评估板上复制我们的结果、这些基准源可以满足 LMKPRIREF 和 SECREF 输入的压摆率要求。 在我们的定制板上、我们可以轻松满足这一要求。

    关于 R151.5回读、我们看到一些电路板回读为0、有些电路板回读为1。 该位是否纯粹与上电相关、还是与复位定序相关? 我们是否可以查看任何其他特殊寄存器、或者您是否可以共享您在 R151.5中提到的文档?

    谢谢

    约旦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约旦、您好!  

    让我知道它是如何在 EVM 上运行的、希望您不会失去锁定。

    正确、与上电相关。  

    寄存器151.5是我们唯一可以检查 PLL 状态的剩余寄存器。 遗憾的是、我无法共享我们的寄存器映射、因为它仅供内部使用。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们) Vicente

    我们是否应该在设计上考虑任何问题、以解释 R151.5为什么对我们来说是0? 数据表未指定电源序列的特定要求-我们的设计中是否需要检查任何内容?

    谢谢

    约旦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们) Vicente

    我也使用我们自己的 I2C 软件狗检查了 EVM 上的 R151.5、它也读回0。 您能否确认这是否符合预期?

    谢谢

    约旦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    澄清我之前说过的内容。 状态寄存器不能正常工作、但状态引脚可以正常工作。 您可以使用状态引脚输出锁定丢失

    您可以进行配置