This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6214-Q1EVM:是否有人可以提供指向评估板上使用的25.000 MHz NDK Xtals 的链接?

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1058520/cdce6214-q1evm-can-somebody-provide-a-link-to-the-25-000-mhz-ndk-xtals-used-on-the-eval-board

器件型号:CDCE6214-Q1EVM

你(们)好。

我刚开始使用评估板、偏置电流和负载电容设置对我来说毫无意义。

是否有人可以提供评估板上使用的25MHz XTAL 的数据表或信息? 我没有很好的显微镜、但我看到 NDK 标识、"25.000 MHz"和".96"以及"59"。 如果能提供器件型号的提示、我将不胜感激、以便我能够为目标应用确定这一点。

非常感谢、

1月