This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:1MHz 杂散差分输入18.5GHz 信号

Guru**** 2399305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1058392/lmx2820-1mhz-spur-in18-5ghz-signal

器件型号:LMX2820

我正在生成18.5GHz 我能够看到1MHz 杂散76dBc、并建议如何减少200MHz PFD 泄漏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何在此处添加图像

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您应该能够将图像和文件拖放或复制并粘贴到 E2E 帖子编辑器中、然后这些图像和文件将自动上传。 如果不起作用、您可以使用帖子底部的工具栏插入->图像/视频/文件:

    您还可以上传配置文件或寄存器设置吗? 这对于调试很有帮助。

    需要检查的其他一些事项:

    • 您的基准输入是否存在类似的杂散?
    • 1MHz 杂散是否在不同的电源中持续存在。

    至于 PFD 泄漏、有时可以通过改变 PFD 增益(通常越低越好、但您需要用增加的带内 PLL 噪声来支付)或通过改变 PFD 延迟来改善此情况。 您可以手动配置 PFD 延迟、但这比科学更具艺术气息;理论上、我们已经自动选择了最佳值、但您可能会发现某些值更适合杂散或泄漏。

    此致、

    Derek Payne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。这是我的设置和输出。。。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将使用不同的电源检查一次...是的、您也可以在图中看到多个折射...我将使用不同的 PFD_DLY 进行检查

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还可以在评估板中看到1MHz 的泄漏...但我将使用不同的电源检查一次

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 CS:

    根据您的配置、应该没有1MHz 杂散。  

    BTW、一阶土豆泥很少使用、因为这种土豆泥会很大。 请对分次通道使用二阶或三阶混泥。