This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592:用于确认器件是否符合要求的问题

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1058448/lmx2592-questions-to-confirm-the-device-can-meet-their-requirements

器件型号:LMX2592

大家好、

有三个问题。 您可以支持此功能吗?

我们可以在 数据表的图23中看到 fout = 606.25MHz。 是否有关于 Fout 的第2、第3、第4和第5谐波失真的任何信息?
如果您没有任何数据、是否有任何估算失真的方法?

在图23中、我们可以看到分频器、1/8。 是否可以将分母数8更改为其他数字? 尤其是、他们希望将其更改为不是整数、而是像1.2这样的十进制数、以此类推。 这是可行的吗?

3. VCO 倍压器从多高的频率开始激活?

其输出范围为3GHz~9GHz。 它们希望使谐波电平为-40~-50dBc。 您是否认为可以达到失真级别?
他们猜倍频器的基频失真水平可能很高。  

5.如果 LMX2592不能满足其要求( 输出范围为3GHz~9GHz、  谐波电平为-40~-50dBc)、还有其他建议吗?

此致、

北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takahashi-San、

    我们没有该频率下的谐波数据。 由于它是分频频率、我预计第3次和第5次谐波将是高电平。 我想它分别为-10dBc 和-15dBc。  

    1/8是输出分频器、它是一个整数分频器、因此不能是一个小数。  

    3.您可以在任何有效的 VCO 频率下启用 VCO 倍频器。

    4和5。 3GHz 信号的二次和三次谐波为6GHz 和9GHz、它们处于3G - 9GHz 所需的频率范围内。 因此、除非它们实施跟踪滤波器、否则无法实现这种级别的谐波衰减。