This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318B:LMK05318双输出时钟配置(同时输出180.25MHz 和24.576MHz)

Guru**** 2782475 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK05318, LMK05318B, CDCE6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1129903/lmk05318b-lmk05318-two-output-clock-config-output-180-25mhz-and-24-576mhz-at-the-same-time

器件型号:LMK05318B
主题中讨论的其他器件:LMK05318CDCE6214

大家好、我对 LMK05318有如下问题:

用于15英寸屏幕的180.25Mhz 是否可以参考下面所示的 XO 输出、用于音频的24.576Mhz 是否可以参考 PRIREF 输出? 感觉两个时钟路径之间没有冲突、

2.它能否同时输出180.25MHz 和24.576MHz?  如果是、如何配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Wenwen、

    1. 只要有有效的频率规划可用、就可以使用非级联 APLL2隔离两个频率。 对于该模式、PLL2具有 XO 频率精度、而如果启用 DPLL、PLL1可以具有基准频率精度。
    2. LMK05318B 无法同时输出180.25MHz 和24.576MHz。
      1. 两种频率都不能由 VCO1 (2500MHz)提供、也不能同时由 VCO2 (5500-6250MHz)提供。  
    3. 可使用 LMK5C32216输出两个频率。 使用该器件、24.576MHz 可来自 VCO3 (2457.6MHz)、180.25MHz 可来自 VCO2 (5600-5950MHz)。

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的专业回复。 第二个问题是 APLL2的180.25MHz 输出和 APLL1的24.576MHz 输出、可以完成吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的 XO 输入为24MHz、PRIREF 输入为2e2e.ti.com/.../LMK05318B_5F00_24576_5F00_18025.tcs4.576MHz、SECREF 无输入。 但它显示错误、您能帮您看看吗? 配置文件位于附件中。

    "错误!
    CH7和 CH4频率不能同时生成。 两者中没有任何常见的倍数落在 APLL1 VCO 范围(2.5GHz +/- 100ppm)或 APLL2 VCO 范围(5.5GHz 至6.25GHz)内。 "

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、预计会出现错误。 这就是我的意思、即不可能同时生成两个频率。

    为了在 LMK05318B 中生成两个不同的频率、这些检查必须通过:

    1. 确定是否可以使用 VCO1 (来自 PLL1)或 VCO2 (来自 PLL2)频率生成所需的频率。
      1. 检查 VCO1 (2500MHz):  
        1. 180.25MHz 无法实现。
          1. 没有可用的整数除数:2500/180.25 =  13.8696255。  
        2. 24.576MHz 无法实现。
          1. 没有可用的整数除数: 2500/24.576 =  101.72526.
      2. 检查 VCO2 (5500-6250 MHz):
        1. 可用于180.25MHz。
          1. VCO2频率选项:
          2. 选择 VCO2 = 5768MHz。 提供整数除数:5768/180.25 = 32。  
        2. 可用于24.576MHz。
          1. VCO2频率选项:
          2. 选择 VCO2 = 5652.48MHz 。 提供整数除数: 5768/24.576 =  230。
    2. 如果两 个所需频率都需要相同的 VCO、请检查这两个频率是否 是另一个频率的倍数。
      1. 是的、它们都必须使用 VCO2、因为使用 VCO1无法 提供所需的频率。 但是、它们不是彼此的倍数(如 TICSPRO GUI 警告所示)。
      2. 这意味着没有相同的 VCO2频率可设置为获得180.25 和24.576MHz。 在给定时间只能设置一个 VCO2频率。 这就是为什么 LMK05318B 不能同时配置这两个频率的原因。

    这是否清楚?

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、我明白了:因为 APLL1 (VCO1)仅支持2500MHz 频率、所以 180.25 和24.576MHz 将从 APLL2 (VCO2)输出、但它们不是彼此的倍数。  

    但 为什么 APLL1 (VCO1)仅支持2500MHz 频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VCO1包含 BAW (体声波)振荡器、根据设计具有固定频率(LMK05318B 为2500MHz)。 VCO2是一种基于 LC 的振荡器、允许进行更宽范围的频率调谐。 我建议使用 LMK5C32216 、因为 它具有适用于 VCO3的2457.6MHz BAW 频率、可提供24.576MHz 输出;VCO1或 VCO2可提供180.25MHz 输出。

       

    有关 BAW 和 LC 振荡器之间差异的更多详细信息、请参阅这些文章。

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、还有一个问题。 为什么 PLL 环路可以使用小数分频器、但输出只使用整数分频器? (CDCE6214也是如此)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这就是部件的设计方式。 PLL 具有小数分频器、可用作小数 PLL。 PLL 输出(VCO)被馈送到后置 PLL 分频器中、然后馈送到 两种整数类型的输出分频器中。

    此致、

    Jennifer