This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592:通道隔离

Guru**** 2390935 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2592, LMX2594, LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1059210/lmx2592-channel-isolation

器件型号:LMX2592
主题中讨论的其他器件: LMX2594LMX2820

您好!

LMX2592中通道 A 和通道 B 之间的最大隔离是多少?

谢谢、

Naveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naveen、

    据我所知、我们没有有关 LMX2592的数据。 你还在一个可怕的时刻抓住了我们-我们的团队正在进行现场移动、我们直到12月15日(大约两周)才有实验室。 我们可能会在不同的地点安装此板;如果我们可以进行测量、我将检查并发布新的响应。

    基于具有类似输出结构的 LMX2594、我预计使用我们推荐的外部上拉组件、频率不同的输出的隔离典型值将约为50dB -我认为我们没有任何数据、甚至没有仿真来建议实现最大隔离、 因为它在很大程度上取决于外部上拉电源之间的滤波。 为了进行比较、LMX2820在单独的电源上具有内部上拉电阻、当我们不在两个电源引脚之间包含任何滤波时、可以看到频率不同的典型隔离约40dB。

    此致、

    Derek Payne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    感谢您的回复和输入。

    请在您获得测量详细信息后发布响应。

    此致、

    Naveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Naveen、

    我们刚刚回到实验室。 我有时间配置隔离的测试设置、但由于您要求最大值、我需要一些时间来迭代几个频率条件、以查看是否存在任何频率相关的趋势。 我明天应该有一个答案。

    此致、

    Derek Payne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    您能更新此问题吗?

    此致、

    Naveen.a

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    您是否获得了有关隔离的任何数据?

    此致、

    Naveen.a