This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1983:如何调整 PLL1锁定

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1983

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1060464/lmh1983-how-to-adjust-pll1-lock

器件型号:LMH1983

专家您好!

我的客户正在考虑 LMH1983。
我们认为 0x1C (锁定阈值丢失)和0x2D (锁定步长)是判断 PLL 是否锁定的设置。
在评估中、他们使用0x1C 和0x2D 寄存器作为默认设置、有时观察到 PLL 被解锁。
您能告诉我如何调整这些寄存器以实现特定的 PLL 锁定吗?
其测试条件如下。

  • VDD:3.3V
  • HIN:H 信号输入
  • VIN、Fin:连接至高电平
  • XOIN:27MHz 单端输入

我很期待收到您的回复。


此致、
Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi-San、

    您能否仅确认锁定检测是否显示解锁、但 PLL 确实已锁定? 也就是说、您可以从器件获取正确的信号、但锁定检测器会说解锁?

    您是否具有 VCXO 的规格? 我尤其要寻找 VCXO 的 Vtune (或 Vcontrol)引脚输入阻抗。

    我的最后一个问题是、环路滤波器和 VCXO 的 Vtune 引脚之间是否有运算放大器缓冲器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel-San、您好!

    很抱歉我迟到了。
    我通过邮件联系了您。


    谢谢、此致、
    Kazuki Kuramochi