This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCI6214EVM:CDCI6214

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1060586/cdci6214evm-cdci6214

器件型号:CDCI6214EVM

在哪里可以找到有关如何使用向导设置目标频率的任何信息? 向导中有两个多选项

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shams、

    您的问题下的方框("您在这里输入每个输出的目标频率")是您输入目标频率的位置。 例如、如果您希望所有输出为156.25MHz、则可以在第一个框中输入156.25、并将其余部分保留为空。

    问题下的第二列方框("在哪里可以找到说明...") 是应该处于该频率的输出数量。 因此、按照上面的示例、如果您希望所有输出频率为156.25MHz、则应在该框中输入4。 当同一行中没有目标频率时、其他框将被忽略。

    在所示的图片中、您请求向导生成一个配置、该配置从25MHz 基准添加一个156.25MHz 时钟、一个125MHz 时钟和一个100MHz 时钟。

    感谢您指出此设备配置文件向导说明中的缺陷。 我已向我们的发布队列添加了改进列表、包括更清晰地解释向导输入和步骤。

    此致、

    Derek Payne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试使用 EVM 板上的新配置文件对 EPROM 进行重新编程。 我在 ZDM (内部模式)中重新配置了原始设计。 它工作了一段时间、我获得了正确的输出频率。 在下电上电并检查它是否将从 EEPROM 引导配置后、我不会获得任何输出信号。 我尝试在降级默认配置中重新启动 TI Pro。-我仍然看不到任何输出信号。  如何从这种情况中恢复?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您需要(1)选择正确的 EEPROM 页面、(2)单击"Register to EEPROM"(注册到 EEPROM)。

    另请确保 EEPROM_SEL 引脚已正确配置、以匹配 Ticspro 中选定的页面。

    此致、
    Hao