This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592EVM:LMX2592EVM 在输入频率高于600MHz 时不会运行

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2592, LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1060594/lmx2592evm-lmx2592evm-will-not-operate-with-input-higher-than-600-mhz

器件型号:LMX2592EVM
主题中讨论的其他器件:LMX2592LMX2594

我正在评估 LMX2592-EVM。 它在高达约600MHz 的输入频率下运行良好。 除此之外、我无法使电路板正常工作。 有趣的是、该电路板在使用800MHz 基准输入时无法正常工作、但如果我将输入更改为400MHz 并接合倍频器、使芯片在内部看到800MHz、我将获得良好的结果。 EVM 板的说明说应用100 MHz、但没有提到要高于该频率。 数据表指定了芯片本身在5MHz 至1400MHz 范围内的工作频率。 电路板是否存在严重影响高频输入的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    虽然 LMX2592可在高达1400MHz 的基准输入下运行、但除非在 Pre-R 级中对基准频率进行分频、否则后续模块可能无法正常工作。 根据 LMX2594中的类似限制(具有相似的输入级)、我相信 PLL_R 分频器支持的最大频率为250MHz。 尝试使用前置 R 分频器将输入频率降低到<250MHz、然后再命中 R 分频器。

    我认为我们没有在数据表或 GUI 中的任何位置捕获此限制。 我将在这两个版本的未来版本中做一个注释、以阐明这一限制(无论可能是什么)。

    此致、

    Derek Payne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    感谢您的回答。 我已经尝试过这个。 使用800MHz 输入时、我尝试将第一个 R 分频器设置为"8"、将第二个设置为"1"、但没有结果。 还尝试了"4"和"2"、但同样令人失望的是、未能正常运行。 奇怪的是、该电路板使用400 MHz 输入、倍频器打开、然后在 R 分频器上进行8分频、再进行1分频。 当然、在这种情况下、内部频率为800MHz。 我将驱动基准端口单端、另一个端口端接至50欧姆。 提高基准驱动电平似乎没有什么帮助。 我将其设置为+10dBm、此时在较低频率下工作正常。  

    最棒的

    Brian Walker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    FCAL_HPFD_ADJ 和 CAL_CLK_DIV 的设置是什么? 这些寄存器应根据 FPD 和 OSCin 频率进行设置、以产生强大的 VCO 校准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    感谢您的建议。 我将 ACAL_CMP_DLY 设置为100、FCAL_LPFD_ADJ 设置为 FPD >=10、FCAL_HPFD_ADJ 设置为 FPD <= 100、FPD 设置为100MHz。 VCO 频率为4600、预分频器为2、N 为22、Fnum/FDen 等于1/1。 最终输出为/3、/8、/8、总共192和23.958 MHz 输出。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    您应该使 CAL_CLK_DIV =除以8、否则 VCO 校准将失败。

    N 分频器值不正确、这是一个整数通道、NUM 应为0。

    请尝试以下配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!! 这很好。 我必须详细了解一些设置的限制。  

    最棒的

    Brian