This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1C1104:内部钳位二极管

Guru**** 2950110 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCV304, LMK1C1104, CDCE949

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1060567/lmk1c1104-internal-clamping-diodes

器件型号:LMK1C1104
主题中讨论的其它部件:CDCV304、 、CDCE949

您好!

时钟输入(通常为所有输入)是否为 Vdd 提供钳位二极管? 目前、我们通过电子开关(+3.3V 开关)为时钟缓冲器供电。 时钟输入本身来自直接由主电源电压(+3.3V)供电的电路、也就是开关前的电压。 使用另一个时钟缓冲器(CDCV304)时、由于输入钳位二极管、我们面临通过输入引脚馈电的问题(请参阅下图)。 根据 LMK1C1104的数据表、输入是否提供钳位二极管并不明显。

提前感谢!

安德烈亚斯·N.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    请确认以下内容吗? 如果我按照图进行操作、则会发生以下情况:

    • 在缓冲器 VCC 关闭时、缓冲器经历输入
    • CDCE949由 VCC 供电
    • 从输入端到 VCC 的不必要电流

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、没错。 目前、我们使用的是 CDCV304、它具有固有钳位二极管。 我们想知道 LMK1C1104中是否内置了这样的钳位二极管。

    此致、Andreas N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    我们的失效防护输入没有钳位二极管。

    此致、

    Jennifer