This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM567C:工作温度范围

Guru**** 2546930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1060407/lm567c-operating-temperature-range

器件型号:LM567C

大家好、

数据表中有两个工作温度范围。

8.1℃最大额定值:0~70 μ A
8.2℃工作条件:-20~120 μ F

哪一项是正确的? 它可以在-20℃下运行吗?

此致、
Tom Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    工作温度范围应为0°C 至70°C。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    感谢你的答复。

    但是、您能否告诉我为什么有"8.2推荐运行条件:-20~120℃"的描述?

    这是错误还是其他应用程序的错误?

    此致、
    Tom Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    这只是一个技术错误、我们在10多年前将 NS 数据表转换为 TI 数据表。