This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TICSPRO-SW:使用 LMK05318的 TICSPRO-SW

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TICSPRO-SW, LMK05318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1060649/ticspro-sw-ticspro-sw-using-lmk05318

器件型号:TICSPRO-SW
主题中讨论的其他器件: LMK05318

大家好

您是否介意我们询问 使用 LMK05318的 TICSPRO-SW?

我们的客户不使用 SEC_REF、他们仅使用 PRI_REF。


在这种 SEC_REF = 0的情况下、使用运行脚本时会显示错误消息。



您能告诉我们如何设置  SEC_REF 禁用吗?

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matsumoto-San、您好!

    SEC_REF 的自动选择优先级设置为"保留"、这是一个无效值。 请改为"不可供选择"。

    由于 DPLL 可以手动选择输入基准的模式、因此即使未使用 SEC_REF、我们的验证器也会考虑 SEC_REF 频率。 请为 PRI_REF 和 SEC_REF 输入相同的频率、即使未使用 SEC_REF、DPLL 计算也不受影响。

    此致、

    Derek Payne