This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318B:来自不同 PLL 的输出分频器同步

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK05318B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1059977/lmk05318b-output-divider-sync-from-different-pll

器件型号:LMK05318B

我们让 LMK05318B 为我们的系统生成多个时钟频率、一些频率用于以太网器件、另一些用于 ADC 采样。

并非所有频率都可以从 PLL1 (2500MHz)导出、因此我们使用 PLL2生成另一个频率(2751MHz)。

我们希望同步输出时钟的输出分频器、即使它们具有与不同 PLL (PLL1/PLL2)不同的输入时钟也是如此

在我看来、我们只能同步所有输出分频器、因此、所有输出时钟的相位都将在一个2500MHz 周期(0.4ns +偏斜)内对齐。

这不在数据表规格范围内、但足以满足我们的要求。

我们认为这是可能的、这是可能的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    您的推理部分正确。 要同步输出、需要按下图所示设置以下控件:

    1.将 所有 CHX_SYNC_EN 控件设置为高电平以同步输出通道分频器。

    2.应禁用 SYNC_MUTE,以便在同步事件期间不会将输出驱动器静音。

    需要将 SYNC_AUTO_APLL 设置为高电平、以在 PLL 锁定后启用自动输出同步。

    需要将 PLL1_P1_SYNC_EN 设置为高电平以启用 PLL1 P1分频器通道同步(来自 APLL1的所有输出之间的同步)。

    需要将 PLL2_Px_SYNC_EN 设置为高电平以启用 PLL2 Px 分频器通道同步(来自 APLL2的所有输出之间的同步)。

    设置同步控制后、切换 SYNC_SW 控制以使输出同步生效。

    如果您按照上述过程操作、 则所有输出时钟的相位都将在一个2500MHz 周期(0.4ns +偏斜)内对齐。

    此致、

    起亚拉赫巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好起亚,

    感谢您的快速回答、我还有一些问题:

    我们需要保持 PLL1域上的某些时钟运行不受处理器干扰、也无需同步这些时钟。

    因此、我假设我无法同步 PLL1_P1、因为这会干扰输出时钟。 在本例中未使用 PLL2_P2、这仅留下可同步的 PLL2_P1。

    在本例中、PLLx_Px 分频器的输出大于2500MHz、因此我假设我们只能同步通道分频器、并使 相位在一个2500MHz 周期(0.4ns +偏斜)内对齐。

    是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    明白。 是的、您只需同步通道分频器、即可在一个2500MHz 周期内实现相位对齐。

    此致、

    起亚拉赫巴