This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TICSPRO-SW:如果使用 LMK05318、则为 TICSPRO

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK05318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1060029/ticspro-sw-ticspro-in-case-of-using-lmk05318

器件型号:TICSPRO-SW
主题中讨论的其他器件:LMK05318

大家好


如果我们在使用 LMK05318时询问 TICSPRO、您是否介意?


在 DPLL 频率锁定检测上、我们应该设置多少锁定和解锁阈值?
"精度"的用途是什么? 我们应该设定多少钱?
并且、"Average=10"建议的数字?




在 BAW 锁定检测中、如果我们使用以下 XO 和 REF、我们是否应该设置锁定阈值(ppm)=100?
-XO ppm 误差= 50ppm
-REF ppm 误差= 50ppm
"精度"的用途是什么? 我们应该设定多少钱?
并且、"average=2"是建议的数字吗?





用于输入时钟验证的时钟输入验证(LOS)、如果启用设置、
"精度"的用途是什么? 我们应该设定多少钱?
并且、"average=2"是建议的数字吗?


如果您有一些与这些内容相关的文档、您可以与我们分享吗?

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka、您好!

    如果 VCO1和基准之间的频率误差在锁定阈值内、则 DPLL 被视为频率锁定。 DPLL 处于频率锁定状态时、如果频率误差超过解锁阈值、则视为频率解锁。 精度和平均值用于计算锁定和解锁阈值之间的步长(锁定/解锁阈值= 精度/平均值)。 例如、如果平均值为10且精度为1、则解锁需要比锁定大10倍。 建议的锁定 ppm 为1。 建议的解锁 ppm 为10。 建议的平均值为10。 建议的精度为1。

    2.如果 BAW 和 XO 之间的频率误差在锁定阈值内、则 BAW (VCO1)被视为已锁定。 BAW 锁定后、如果频率误差超过解锁阈值、则视为已解锁。  精度和平均值用于计算锁定和解锁阈值之间的步长(锁定/解锁阈值= 精度/平均值)。 例如、如果平均值为2且精度为1、则解锁需要比锁定大2倍。  建议的锁定 ppm 为5。 建议的解锁 ppm 为10。 建议的平均值为2。 建议的精度为1。

    由于您的 XO 存在50ppm 误差、请将 LOCK 设置为50、解锁设置为100、平均设置为2、精度设置为1。

    3、基准频率检测器仅在 PRIREF / SECREF 频率>= 2kHz 时有效。 频率检测需要4个参数:以 ppm 为单位的有效阈值、以 ppm 为单位的无效阈值、以 ppm 为单位的精度和平均计数。 如果 PRIREF / SECREF 和 XO 之间的频率误差在有效阈值内、则 PRIREF 或 SECREF 被视为有效。 虽然它的频率有效、但如果频率误差超过无效阈值、它被视为频率无效。 以 ppm 为单位的精度表示有效和无效阈值的精度。 换句话说、这是有效和无效阈值计数器的分辨率。 最小平均计数为2。 除非基准时钟有太多漂移且 DPLL 环路带宽太窄、否则将其保持为2。 在这种情况下、将平均计数提高到不超过10。 如前所述、用于频率检测的"0误差"基准是 XO。 实际上、XO 频率当然不是"0-error"。 因此、有效和无效阈值必须考虑 XO ppm 误差。 最小有效阈值应为最大 XO 频率误差+最大 PRIREF / SECREF 频率误差+精度、以 ppm 为单位。 最小无效阈值应为有效阈值+精度、以 ppm 为单位。

    由于您的 XO 有50ppm 的误差,而您的基准有50ppm 的误差,请将 LOCK 设置为110,解锁为120,准确度为10,平均设置为2。

    此致、

    起亚拉赫巴