This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:关于 VCO 校准

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1059006/lmx2595-about-vco-calibration

器件型号:LMX2595

我将其与 LMX259512GHz 搭配使用。
我们正在实施建议的加电序列。

VCO 校准的更多信息
我正在监控 Vture 终端。
我们设计了5块电路板、并仅在1块电路板上确认了以下现象。
・设置所有寄存器后、电压将设置为12GHz (1.3V)。
・设置完所有寄存器后、它变为+ 3V、10ms 后、它变为寄存器 R0处的12GHz 设置电压(1.3V)。
・设置完所有寄存器后、它变为+ 3V、在10ms 后保持在12GHz 设定电压(1.3V)上的寄存器 R0上大约1ms、然后变为0V。
变得越来越重要。

正常工作吗?

关于 FCAL_LPFD_ADJ 和 FCAL_HPFD_ADJ 的设置

我在设置 FCAL_HPFD_ADJ 时出错。 在 FPD = 200MHz 时、设置 R0 (8:7) 3:FPD > 200MMHz。
在没有辅助功能时、FCAL_LPFD_ADJ 和 FCAL_HPFD_ADJ 的设置是否重要?

我需要解释详细信息、如果您能详细介绍 VCO 校准、我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    如您所知、建议的编程顺序如下:

    1.给设备通电。
    2.编程复位= 1以复位寄存器。
    3.编程复位= 0以删除复位。 (此步骤是可选的)
    4.按照寄存器映射中显示的顺序、将寄存器从最高到最低依次编程。 也就是说、最后写入的寄存器是 R0 (FCAL_EN = 1)。
    5.等待10ms。
    6.对寄存器 R0进行一次额外编程、以确保 VCO 校准从 稳定状态运行。

    ・设置所有寄存器后、电压将设置为12GHz (1.3V)。  

    您是指第4步之后?

    ・设置完所有寄存器后、它变为+ 3V、10ms 后、它变为寄存器 R0处的12GHz 设置电压(1.3V)。

    您是指第6步之后?

    ・设置完所有寄存器后、它变为+ 3V、在10ms 后保持在12GHz 设定电压(1.3V)上的寄存器 R0处大约1ms、然后改变

    执行了哪一步?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    ・设置所有寄存器后、电压将设置为12GHz (1.3V)。
    →步骤4.
    ・设置完所有寄存器后、它变为+ 3V、10ms 后、它变为寄存器 R0处的12GHz 设置电压(1.3V)。
    →步骤6.
    ・设置完所有寄存器后、它变为+ 3V、在10ms 后保持在12GHz 设定电压(1.3V)上的寄存器 R0处大约1ms、然后改变
    →步骤6.

    所附图像是一个图像、当所有寄存器都被置位后、它将变为+ 3V、在10ms 后、它将在寄存器 R0处保持在12GHz 设置电压(1.3V)大约1ms、然后改变。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    ・设置所有寄存器后、电压将设置为12GHz (1.3V)。
    →步骤4. -->这意味着它在步骤4后锁定到12GHz
    ・设置完所有寄存器后、它变为+ 3V、10ms 后、它变为寄存器 R0处的12GHz 设置电压(1.3V)。
    →步骤6.  -->这意味着 它在步骤6后再次锁定到12GHz
    ・设置完所有寄存器后、它变为+ 3V、在10ms 后保持在12GHz 设定电压(1.3V)上的寄存器 R0处大约1ms、然后改变
    →步骤6. -->我不理解这句话,你是说在步骤6之后,它只锁定了1ms 然后解锁了吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我不理解这种说法。 您是说在步骤6之后、它被锁定了1毫秒、然后被解锁了吗?
    →是。 打开电源后、即使锁被设置为12GHz 的固定频率、锁也会被释放。 我们正在调查这一现象。

    步骤4是否需要为最后一个 R0寄存器设置 FCAL_EN = 1、即使没有帮助(设置频率12GHz)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    除了完全辅助模式、我们必须设置 FCAL_EN = 1、否则我们将无法正确校准和锁定 VCO。