This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:SYNC 引脚问题

Guru**** 2542150 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1059117/lmk04832-sync-pin-issue

器件型号:LMK04832

您好、先生、

我想确认如何为 LMK04832NKDR 使用 SYNC 引脚(在分配模式下操作)。
请查找附件。

FPGA→连接到 LMK04832 SYNC 引脚
PLL→输入200MHz LVDS 至 CLKin1

能否按上述方式调整 FPGA 的输出延迟?

谢谢。
此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、FRANK1、

    要清楚一点、您需要:

    • 在分配模式下、是否可以通过 CLKout1 (和其他时钟)缓冲 SYNC 引脚输出-是的、这起作用了
    • SCLKx_y_ADLY 在像这样进行缓冲时是否会调整输出-这也起作用、但可能不会达到所需的幅度(总共仅~1ns)

    您还可以在分配模式下使用 SCLKx_y_DDLY 和 SCLKx_y_HS;DDLY 时钟将只是200MHz 信号。 您好像在尝试调节 SYNC 信号、以便 CLKout1上升沿与 CLKout0下降沿等时。 如果您可以等待从 SYNC 信号到 CLKout0信号的几个200MHz 周期(因为 SCLKx_y_DDLY 必须设置为非旁路值)、SCLKx_y_HS 会将 CLKout1输出偏移到 CLKout0的恰好下降沿。

    此致、

    Derek Payne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    感谢您的回答。
    我想确认更多信息。
    -clkout1输出(检查 agian)
    FPGA μ,的 SYNCpin 输入和输出
    它可以根据我附加的图获得 clklout1的输出、对吧?

    -SCLKx_y_HS
    在数据表页55中注册0x104等。
    "1:调整器件 SYSREF 相位-0.5时钟分配路径周期。"
    这意味着漂移0.5个时钟(2.5ns (200MHz))、对吧?

    -SCLKx_y_DDLY
    表3。 数据表第35页中的 DCLK_DIV_ADJUST。
    这些值意味着什么?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FRANK1、

    [引用 userid="423996" URL"~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum 1059117/lmk04832-sync-pine-issue/3919312#3919312"]-clkout1输出(检查 agian)
    FPGA μ,的 SYNCpin 输入和输出
    它可以根据我随附的图表获得 clklout1的输出、对吧?

    正确

    [引用 userid="423996" URL"~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum 1059117/lmk04832-sync-pine-issue/3919312#3919312"]-SCLKx_y_HS
    在数据表页55中注册0x104等。
    "1:调整器件 SYSREF 相位-0.5时钟分配路径周期。"
    意味着漂移0.5个时钟(2.5ns (200MHz))、对吧?[/引述]

    正确

    [引用 userid="423996" URL"~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum 1059117/lmk04832-sync-pine-issue/3919312#3919312"]-SCLKx_y_DDLY
    表3。 数据表第35页中的 DCLK_DIV_ADJUST。
    这些值意味着什么?[/quot]

    从 LMK04832中的 SYNC 信号取消置位(分频器复位条件清零)到数字延迟计数器开始计数之间有一定的时间间隔。 该时间因使用的分频值而异、因此建议使用 DCLK_DIV_ADJUST 值、以帮助简化时钟上的边沿与不同分频值的对齐。 对于1分频情况、DCLK_DIV_ADJUST 并不重要、因为数字延迟不能改变1分频的相位(半步长除外)。 在1分频情况下、可以忽略 DCLK_DIV_ADJUST 表。

    此致、

    Derek Payne