This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03328:VCO 校准

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1059832/lmk03328-vco-calibration

器件型号:LMK03328

Helllo E2E、

PLL 在上电时运行自动 VCO 校准需要应用哪些术语?

 

我之所以提出这一要求,是因为我们目前所做的是将 PLL 刻录到其内部 EEPROM 中,并且每次加电时 PLL 的值都从 EEPROM 中持续加载。

PLL 为 FPGA 提供参考时钟。

加电后、当从 EEPROM 加载 PLL 参数时、一切正常。

 

当我们尝试更改 PLL 输出分频器时(当然也是更改 FPGA 上的参数以适应新时钟),它不起作用。

我们在上电后、更改输出分频器之前添加 VCO 校准、然后系统开始工作。

 

您能解释一下在我们进行 VCO 校准时还做了哪些其他工作吗?

谢谢!

Russell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Russell、

    通常、我不认为更改输出分频器需要任何 VCO 重校准、因为 VCO 从未更改、而只是输出分频器。 因此、在您更改分频器值后、具有正确频率的输出应立即输出。

    当 PLL 设置被改变时、我们通常要做的是切换复位位位位:

    此致、
    Hao