This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832-SP:OSCin 和 OSCout 时序-加电后 OSCout 输出稳定的时间?

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04832-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1059573/lmk04832-sp-oscin-and-oscout-timing---time-of-oscout-output-stable-after-power-up

器件型号:LMK04832-SP

你(们)好

第8.1.3.2和8.4.2.1节规定、在对 LMK04832-SP 进行编程之前可以提供 OSCout。  如果我为 OSCin 提供 LVDS osc、默认的 OSCout 缓冲区类型是什么?  

此外、在 第8.2节"功能图"中、它表示它是 SPI 可选的。 默认情况下、它是 OSCin、还是我需要对它进行编程?

 此外、如果 LMK04832-SP 已加电...从加电到 OSCout 输出的时间是多长?

 8.1.3.2 PLL1的外部 VCXO 当使用 PLL1时、需要外部 VCXO。 该 VCXO 的近端噪声性能是实现良好抖动消除性能的关键。 LMK04832-SP 还提供 OSCout、在上电默认情况下、OSCout 是 OSCin PLL1反馈和 PLL2基准输入的缓冲副本。 该基准输入通常是低噪声 VCXO 或 XO。 在对 LMK04832-SP 进行编程之前、该输出可用于为外部器件(如微控制器、FPGA、CPLD 等)计时。 •OSCout 缓冲器输出类型可编程为 LVDS、LVPECL 或 LVCMOS。 •通过使用级联0-延迟模式、VCXO 缓冲输出可与 VCO 时钟分配输出同步。

 8.4.2.1 PLL2单环路

此致、
William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jiahui,

    LMK04832-SP OSCout 缓冲器在默认 POR 条件下配置为 LVPECL 1600 mVpp 输出格式、与 OSCin 输入格式无关。

    默认情况 下、OSCout 具有缓冲 OSCin 源、输出格式和输入源可由 SPI 控制。

    上电后、我们没有为 OSCout 指定时序、但 LMK04832-SP 应在器件上电后具有 POR 默认 OSCout 输出时钟。

    谢谢!

    此致、

    Ajeet Pal