This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318:交流耦合单端输入摆幅规格

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK05318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1059704/lmk05318-ac-coupled-single-end-input-swing-spec

器件型号:LMK05318

大家好、

客户正在设计 LMK05318、他们收到两个与 XO 时钟输入相关的问题:

如数据表所示、如果 XO 是交流耦合单端输入、则摆幅规格是多少? 我的数据表显示了直流耦合、差分输入、不确定是否适合交流耦合单端条件。

2.数据表还显示了直流耦合方法、您能不能说交流耦合和直流耦合之间有什么区别和优势?

谢谢、此致、

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    单端交流耦合输入的摆幅必须介于0.4V 和2V 之间。它将遵循与差分交流耦合输入相同的规格。 通常、我们建议所有单端输入都应进行直流耦合。

    2. XO 输入端接取决于 XO 的输出端接。 如果 XO 输出端接需要进行直流耦合、则 LMK05318 XO 输入端应进行直流耦合。  如果 XO 输出端接需要进行交流耦合、则 LMK05318 XO 输入端接应进行交流耦合。

    大多数 XO 具有 LVCMOS 输出、而对于 LVCMOS 输出、标准端接  为直流耦合。

    此致、

    起亚拉赫巴