请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMK01801 您好!
我们在设计中使用 LMK01801。 根据 LMK01801数据表、我们使用引脚控制模式(EN_PIN_CTRL =高电平)。 我们没有从 LMK01801获取任何输出、请帮助您对所附原理图进行任何必要的更改。 
我们提供40MHz 的输入频率、但 CLKoutX 上没有输出。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.