This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK01801:LMK01801在 CLKoutX 上无输出

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK01801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1059087/lmk01801-lmk01801-no-output-on-clkoutx

器件型号:LMK01801

您好!

    我们在设计中使用 LMK01801。 根据 LMK01801数据表、我们使用引脚控制模式(EN_PIN_CTRL =高电平)。  我们没有从 LMK01801获取任何输出、请帮助您对所附原理图进行任何必要的更改。

我们提供40MHz 的输入频率、但 CLKoutX 上没有输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bommalata、

    我看到以下几点:

    • VCC3_CLKout4_5_6_7仅提供1.8V 电压。 这需要更改为3.3V
    • 输入可能需要输入终端:  

    此致、

    Julian