This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6214-Q1:如何同步多个器件的输出

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1058824/cdce6214-q1-how-to-sync-outputs-of-multiple-devices

器件型号:CDCE6214-Q1
主题中讨论的其他器件:CDCE6214

您好!

我有两个 CDCE6214、它们都使用相同的时钟源计时、并配置为相同的输出频率。 我需要获得40MHz 和22.5MHz 的输出。 一个通道配置为旁路输入信号、另一个通道使用 PLL 生成22.5MHz。  

现在、我要同步22.5MHz 输出、使其恰好同相。 需要配置什么? 对于通道、我设置了同步使能位、并尝试通过寄存器0中的 SYNC 位进行同步。 然而、在每次同步之后、两个信号的相位关系是不同的。

两个 μ I²C 接口都是同时驱动的。

我还需要做什么才能同步它?

此致、

Steffen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steffen、

    您是否尝试同步两个芯片的输出? 唯一的方法是通过 SYNCN 引脚、您必须确保两个芯片同时看到时钟边沿(应该是我记得的上升边沿)。

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    谢谢、我在硬件上添加了这个、它解决了我的问题。

    此致、

    Steffen