This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03000:推荐使用 OSCin 电源以实现单个正弦波输入的运行

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1058606/lmk03000-recommended-oscin-power-for-operation-with-a-sine-wave-singled-input

器件型号:LMK03000

您好!

是否可以将10MHz 输入到具有单端的 OSCin?
根据数据表"图8-14. 建议使用 OSCin 电源以使用正弦波输入运行"、单端输入似乎高于50MHz。

如果即使在10MHz 时也可以使用它、那么最小输入功率是多少?

此致、
Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi 您好、

    由于数据表中未指定输入压摆率、我认为在输入端使用正弦波没有任何问题。 此处是振幅要求、假设阻抗为50Ohm、您可以轻松地将其转换为 dBm。 只需注意、对于方波、基频为方波振幅的4/PI 倍(根据傅里叶级数、您可以进行双次检查)、因此对正弦波功率的要求略高。

    此致、
    Hao