This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVC1110:数据线缓冲器

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVC1110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1058921/cdclvc1110-data-line-buffer

器件型号:CDCLVC1110

大家好、团队、

是否可以将 CDCLVC1110 用作 数据线路缓冲器、而不是用作占空比不重要的时钟缓冲器?

此致、
卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    CDCLVC1110没有任何重定时级、如果3.3V 时的最小数据速率小于125Mbps (对应于250MHz 的最大频率)或2.5V 时小于90Mbps (对应于180MHz 的最大频率)、则应用作数据缓冲器。

    此致、

    Derek Payne