This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK61E0M:频率范围

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK61E0M, USB2ANY, LMK6C, SN74LV4040A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1132874/lmk61e0m-frequency-range

器件型号:LMK61E0M
主题中讨论的其他器件: USB2ANYLMK6CSN74LV4040A

您好,团队

我正在寻找可编程 OSC、发现 LMK61E0M 可能是我的理想选择。 我有一个问题、想与您再次核实。 在数据表的第10页第8.3.4章中、如果我配置 P=5且 OUTDIV = 256、我可以得到大约4MHz 的输出频率。 这是否意味着它的输出范围大约为4-200MHz? 我注意到、对于大于50MHz 的输出频率、它是快速模式、快速模式和"慢速模式"之间是否有任何规格差异?

除此之外、我还在寻找输出频率从几 MHz 到大约100 MHz 的 OSC/时钟发生器。 LMK61E0M 最适合我的需求、但它看起来非常复杂、高端 它的阶跃可以是10^-8MHz、但我的需要大约为1MHz。 您对我的选项有什么建议吗?
对于慢速模式、您有慢速率规格来显示它有多糟糕?

请帮帮我。

此致、

Vivian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、团队成员

    Vivian 帮助我发布了这个问题、我想在这里具体说明我的需求。

    我想找到一个能够通过配置外部电路输出不同频率的芯片。 我不需要很小的步长。 例如、有10位并行输入(0/1)和一个内部振荡器(例如50MHz)。 可能10位都是 DEN 或 num 和 DEN。 输出方波时钟频率= 50*num/DEN 或 f=50/DEN。 是否有这样的芯片? 我不需要复杂的可编程 osc、我只需要一个简单的 osc、就像我在上面提到的那样。 它与 NCO 相似、但 NCO 输出正弦波

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vivian 和 Yifu:  

    请注意、我们有一个名为 TICSpro 的编程工具、该工具可让 LMK61E0M 的编程变得更加轻松、您可以输入目标频率、程序将优化其余配置。 如果适用、它还可以使用 USB2ANY 直接对器件进行编程。 我能够生成低至5MHz 的配置、并在 R22 [7:6]仍设置为00的情况下将其编程到 EVM 中、因此器件仍应在快速模式下进行编程。  

    另一种选择是使用一个在更高频率下工作的固定频率振荡器、例如 LMK6C、然后用 引脚可编程分频器或二进制计数器对其进行分频。 这将导致性能更差、但 过去我们建议使用 SN74LV4040A、如果这不是问题的话。  

    此致、  

    Connor