This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK5B12204:用于 APLL1、APLL2和数字块的外部旁路电容器

Guru**** 2969680 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK05318B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1132296/lmk5b12204-external-bypass-capacitors-for-apll1-apll2-and-digital-blocks

器件型号:LMK5B12204
主题中讨论的其他器件:LMK05318B

大家好、

关于上述要求:

μF APLL1、APLL2和数字块、我应该在每个引脚上放置一个附近的10 μ F 旁路电容器。

我使用 LMK05318B 评估板测量了 CAP_PLL1、CAP_PLL2和 CAP_DIG 上的实际电压:

CAP_PLL1:2.65V

CAP_PLL2:2.65V

CAP_DIG:1.25V

EVM 中使用的旁路电容器是 TDK p/n:C1608X5R1A106M080AC (10uF/10V 0603)

该电容器的实际电容约为10uF  要求的一半(2.65V 时)

这是错误吗? 我认为应该使用0805电容器、而不是0603尺寸...

此外、是否可以获取评估板原理图? (用户手册原理图可能是 JPG 快照、我无法在其中搜索文本)

谢谢!

NIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIR、您好!

    我将检查此内容并返回给您。

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIR、您好!

    这是可以的、不需要严格的10uF 电容。  这样就可以使用更小的组件。  所有测试和表征都是使用此配置完成的。

    73、
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIR、

    这是基于文本的原理图 PDF。

    e2e.ti.com/.../LMK05318BEVM_5F00_Schematics.PDF

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Timothy、

    感谢您的回复

    这很令人困惑、数据表应说明这些引脚的最小值/最大值。

    无论如何、感谢您的澄清

    NIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jennifer、

    非常完美、非常感谢

    NIR