This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03318:不带 TICS Pro 的嵌入式设计的频率计算

Guru**** 2930910 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1133013/lmk03318-frequency-calculation-for-embedded-design-without-tics-pro

器件型号:LMK03318

我们目前拥有一个使用 LMK03318芯片的嵌入式 Linux 系统。

我们之前使用过 TICS Pro 来创建寄存器转储、然后在引导时进行编程。

由于系统变化、我们希望能够在用户时间将 LMK 编程为任何速率、 但这需要了解寄存器值的计算方式、如果找到多种解决方案、那么一种解决方案优于另一种解决方案的原因是什么、例如 TICS 程序窗口中的显示方式。

TI 是否有寄存器计算文档、即使它需要与我们共享 NDA 以便我们可以在产品中继续使用这些时钟芯片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anton:  
    如果 您选中 C:\ProgramData\Texas Instruments\TICS Pro\Configurations\Devices\Clock Generator-抖动 Cleaner (Single Loop)\LMK03318文件夹、则会有少量 python 文件、尤其是其中一个关于向导(LMK03318_wizard.py)的文件、该向导记录了用于确定哪种配置最佳以及是否可以满足给定配置的算法。 应该有你需要的一切。  

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Vicente 的快速反馈。

    这似乎确实解决了我们的问题,因此,我们不接受你的答复作为一项决议。

    再次感谢。