Other Parts Discussed in Thread: LMK05028
编号:CS0812809
联系人:Tim Mumma
名字:Tim
姓:Mumma
简短描述:DPLL2不会进行锁相、但会指示锁频
电子邮件: tmumma@infinera.com
公司:INFINERA
公司电话:
语言:英语
状态:打开
提供案例详情或评论:
您好!
我们看到一个独特的问题、即 您的器件的 DPLL2指示锁频而不是锁相。 我们在过去看到、相位和频率都没有锁定。 因此、这有点不同。
只要没有明显的抖动/漂移、时钟信号看起来就可以进入。
- 引脚43、44个差分 CLK =>测量1.28Vpp/96.15Mhz
- 引脚1、5 = CLNT_PLL8_REFCLK = 1.68Vpp/12.8Mhz LVCMOS (已感应)
- 引脚14 = CLNT_PLL8_REC_CLK =坐立@ 0.9Vdc (这对我们来说是正常的、我们目前不驱动引脚)
我尚未查看输出。
看看您是否可以帮助提供一些支持。
我们在产品中使用其中的8个器件。
谢谢、
Tim