This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03328:使用自动化设置 I2C 地址

Guru**** 2868720 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03328

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1065114/lmk03328-set-i2c-address-using-automation

器件型号:LMK03328

您好!

我使用的是 LMK03328、

我已经成功地实现了 TICSPro 的自动化、并且能够使用 VBScript 命令写入其寄存器并刻录其 EEPROM。

有一个问题我无法解决-设置 I2C 地址。

目前、为了使用脚本、我需要特别打开 GUI 并设置地址(至少是第一次)

是否有办法使用自动方式设置 I2C 地址? (VB 命令?)

此致、
Moshe Marcu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Moshe、

    我将需要咨询我们目前在年终假期的专家。

    请原谅延迟。

    此致、

    Julian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Moshe、

    感谢您在美国假期期间的耐心等待。

    我认为 ActiveX 界面公开了一个被调用的函数SetAddress_I2C(byte slaveaddress)、可用于设置 I2C 地址。

    此致、

    Derek Payne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    我尝试通过以下方式将 SetAddress_I2C 命令添加到我的脚本中:

    "调光 TICSProLoader

    出错时继续下一步
    设置 TicsProLoader = CreateObject("TICSPro.ActiveX")
    如果是 Err、那么
      清除 TICSProObject
    其他
    调用 TICSProLoader.Initialize ("C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\TICSpro")
    TicsProLoader.SelectDevice "LMK03328"
    结束 IF

    TICSProLoader.SetAddress_I2C (54)

    TICSProLoader.RestoreSetUp ("C:\Project\Config_LMK03328.TCS")
    TICSProLoader.ReadAllRegiter"

    TICSPro 中的地址似乎没有变化、我无法自动访问 LMK03328。

    只有在运行脚本之前在 GUI 中手动将地址配置为0x54、我才能访问器件。

    我是否正确使用了该命令? 我是否应该执行一些其他操作来访问使用此命令?

    此致、

    Moshe Marcu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Moshe、

    您正在正确使用它、SetAddress_I2C 刚刚中断。 我已经在内部修复了它、但截至2022年、我们的软件发布流程将进行一些新的更改、需要一些时间才能在 Web 上获取修补程序版本。 目前正在处理它、它将告诉您何时可用。

    此致、

    Derek Payne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Moshe、

    TICS Pro 1.7.4可供下载 SetAddress_I2C 中的哪些修补程序正常工作。

    请从 TI.com 重新下载 TICS Pro。 后端已更新、但网站上的前端可能仍为1.7.3;我刚刚检查并下载了1.7.4、版本将在接下来的48小时内更新。

    此致、

    Derek Payne