This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:PLL1未锁定

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1064378/lmk04828-pll1-is-not-locking

器件型号:LMK04828

大家好、

对于200MHz 的输出频率、我将 LMK04828B 与以下连接配合使用。

CLKin0输入频率–TCXO 为25MHz
CLKin1输入频率–信号发生器为25MHz
OSCin 频率–VCXO 为100MHz

我使用具有 CLKin0输入的双 PLL 模式。

我在其中一个生产单元中观察到 PLL1未锁定问题。

我使用以下寄存器配置。 (文件附在此处)

我已经完成了 PLL1失锁问题的测试。

1.我更改了 PLL2_N_CAL 值(0x0165寄存器)= PLL2_N 但 PLL1仍然未锁定。
2.我检查了信号发生器的 CLKin1输入。 PLL1被锁定。 因此、我怀疑 TCXO 提供的 CLKIN 0 25MHz。 但我探测了工作模块和不工作模块 CLKin0输入。 工作电路板和非工作电路板之间没有区别。
3.我读取所有寄存器值、这些值是在 PLL1未锁定的情况下通过 SPI 写入的。 (附于此处)
4、根据以下寄存器的回读状态、PLL1进入保持模式。 请参阅下表并澄清我的疑问

地址 来自 PLL1和 PLL2锁定模块的读回数据 来自 PLL1 (未锁定)和 PLL2锁定模块的回读数据 观察和查询
0x182 6. 0 PLL1锁定检测不是高电平。 在这两种情况下、我都没有在 CLKin1引脚上提供输入。 但 CLKin1 LOS 仅在工作模块中处于活动状态。 为什么?
0x184 48 88
0x185 FF 0 DAC 值变为511、而不是512。 它是否会影响 PLL1锁定?
0x188 0 10. PLL 被进入保持状态为什么?

请提供您的支持。

谢谢、
Vigneshe2e.ti.com/.../6253.Attachments.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vignesh:

    • 您能否以 ppm/V 或 kHz/V 为单位共享 PLL1环路滤波器和 VCXO 增益? 环路可能不稳定、因为 VCXO 和相位检测器频率已与 EVM 默认值进行了修改
    • TCXO 的25MHz 输入幅值是多少? 信号发生器的信号? 在 MOS 模式下、输入振幅是否不足以达到干净的高/低阈值?
    • 您是否在 MOS 模式下对输入进行了交流耦合? 这可能会改变信号与高/低阈值之间的距离。 MOS 模式支持3.3V LVCMOS 的直流耦合。
    • 我看到您正在为 CLKIN_SEL_MODE 使用引脚选择模式-您确定 CLKIN_SEL0和 CLKIN_SEL1引脚的输入对于这两个系统都正确吗?

    具体差异细分:

    • 我不会关注 CLKin1 LOS 的状态、因为 LOS 未启用。 在两种情况下,如果不启用 LOS,此字段可能都不正确。
    • DAC 值从511变为512或反之在预期范围内-这两个值都接近保持模式下电荷泵输出的中端电压。
    • 由于您处于引脚选择模式、我怀疑您处于保持模式、因为引脚选择会强制您进入保持模式... 但上述其他问题可能有助于指出其他问题。

    此致、

    Derek Payne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的先生:

    请找到我们对您的问题的答复、

    1)您能否以 ppm/V 或 kHz/V 为单位共享 PLL1环路滤波器和 VCXO 增益? 环路可能不稳定、因为 VCXO 和相位检测器频率已与 EVM 默认值进行了修改

           回复:PLL1环路滤波器和 VCXO 配置与 EVM 默认值相同。
     
       2) TCXO 的25MHz 输入振幅是多少? 信号发生器的信号? 在 MOS 模式下、输入振幅是否不足以达到干净的高/低阈值?
      
         回复:

         a)用于内部时钟: 振幅为2.41V 的25MHz 输入

         b)用于外部时钟:将输入施加为25MHz、范围为-5dBm 至+5dBm

       3)您是否在 MOS 模式下对输入进行了交流耦合? 这可能会改变信号与高/低阈值之间的距离。 MOS 模式支持3.3V LVCMOS 的直流耦合。

         回答:我们使用的 CLKIN 引脚由单端 LVCMOS/LVTTL 源驱动、它仅支持 MOS 模式3.3V LVCMOS
      
       4)我看到您正在为 CLKIN_SEL_MODE 使用引脚选择模式-您确定 CLKIN_SEL0和 CLKIN_SEL1引脚的输入对于这两个系统都是正确的吗?

          回复:对 CLKin0应用了内部时钟、CLKIN_SEL0和 CLKIN_SEL1的引脚选择模式锁存为00。在工作系统和不工作系统中、时钟相同。
                 

    注意PLL 1在通过信号发生器第一次提供时钟时未被锁定。在载入 LMKPLL 配置文件后、一旦禁用并启用外部时钟、同一 PLL 1就被成功锁定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vignesh、

    关于环路滤波器:当您声明100MHz VCXO 时、如何使用 EVM 默认值我很困惑- EVM 默认随附122.88MHz VCXO。 如果您使用具有100MHz 频率的 Crystek CVHD-950 VCXO、我可以理解这一说法。 但不同的 VCXO 可能具有不同的拉范围、或不同的分频器设置可能会导致不同的相位检测器频率、这可能会影响环路稳定性。 您是否更改了 VCXO? 您是否更改了 PFD 频率?

    时钟振幅看起来可以、只要它超过2V 并低于0.4V、就应该触发它。 如果是正弦波、则外部25MHz 时钟振幅可能会更高、至少+10dBm、以满足最小压摆率要求(0.15V/ns 意味着在25MHz 时需要大约9.7dBm 的振幅以实现必要的压摆率)-请参阅下图。

    如果您切换 CLKIN_SEL 引脚以选择不同的输入、然后返回正确的输入、您是否看到锁定? 这可能会导致时钟开关状态机出现问题。

    如果您将 VCXO 相位与 TCXO 相位进行比较、您是否看到它们大致稳定? 如果 VCXO 和 TCXO 之间的 ppm 偏移自然非常接近、但 VCXO 和 TCXO 以足够的相位偏移启动、以至于锁定检测未注册真正的相位锁定、则锁定检测可能无法成功。 您可以尝试使用三态 PLL1电荷泵在 VCXO 控制引脚上模拟瞬时干扰、 这将强制 VCXO 上的 ppm 误差相对于 TCXO ppm 误差发生变化-如果几次三态 PLL1电荷泵不会导致稳定的锁定、 或者、如果 TCXO 和 VCXO 相位在解锁条件下不稳定、则在工作时会出现不同的问题。

    此致、

    Derek Payne