This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVP1208:传统交流库仑电容模块

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1064958/cdclvp1208-legacy-ac-coulping-cap-vaule

器件型号:CDCLVP1208

我在 TI 技术应用报告  SCAA056的第7页看到耦合电容值的一些变化。

如果可能的话,要将 LVPECL 输出从10nF 改为4.7nf 的传统交流电偶校验替换为 CML 156.25MHz 应用程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、可以将交流耦合电容降低到4.7nF。

    此致、

    Julian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是用于计算它?的任何 fromula

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    交流耦合电容器和负载构成一个高通滤波器。 使用此公式、您可以计算/估算该滤波器的截止频率。 一个简单的视图是、低于截止频率的频率将不会通过。

    f=1/(2πRC)

    估计的截止频率应至少为时钟频率的1/10。 但我建议至少使用1/100.

    此致、

    Julian